Encontram-se aqui: TI-Nspire™ Technology Program Editor eGuide > A tecnologia TI-Nspire™ Guia Do Editor do Programa > Como começar com o Editor de programas > Definir um programa ou uma função

Definir um programa ou uma função

Iniciar um novo Editor de programas

1. Certifique-se de que está no documento no qual pretende criar o programa ou função.
2. Clique no botão Insert (Inserir) na barra de ferramentas da aplicação e selecione Program Editor (Editor de Programas) > New (Novo). (Na unidade portátil, prima ~ e selecione Insert (Inserir) > Program Editor (Editor de Programas) > New (Novo).

3. Escreva um nome para a função ou o programa que está a definir.
4. Selecione o Type (Tipo) (Program (Programa) ou Function (Função)).
5. Defina o Acesso à biblioteca:
- Se quiser utilizar a função ou o programa apenas a partir do documento e do problema atuais, selecione None (Nenhum).
- Toque em LibPriv para fazer com que a função ou o programa seja acessível a partir de qualquer documento, mas não visível no Catálogo.
- Se quiser que a função ou o programa seja acessível a partir de qualquer documento e também visível no Catálogo, selecione LibPub (Show in Catalog / Mostrar no Catálogo). Para mais informações, consulte Bibliotecas.
6. Clique em OK.

Uma nova instância do Editor de Programas abre-se com um modelo correspondente às seleções efetuadas.

Introduzir linhas numa função ou num programa

O Editor de programas não executa os comandos nem avalia as expressões à medida que as escreve. São executadas apenas quando avaliar a função ou executar o programa.

1. Se a função ou o programa requerer que o utilizador forneça argumentos, escreva os nomes dos parâmetros nos parêntesis a seguir ao nome. Separe os parâmetros com uma vírgula.

2. Entre as linhas Func e EndFunc (ou Prgm e EndPrgm), introduza as linhas de instruções que compõem a função ou o programa.

- Pode escrever os nomes das funções e dos comandos ou inseri-los a partir do Catálogo.
- Uma linha pode ser mais longa do que a largura do ecrã; nesse caso, desloque para ver a instrução completa.
- Depois de escrever cada linha, prima Enter. Este procedimento insere uma nova linha em branco e permite continuar a escrever noutra linha.
- Utilize as teclas de setas , , , e para percorrer a função ou o programa e introduzir ou editar comandos.

Inserir comentários

Os comentários podem ser úteis para alguém que veja ou edite o programa. Os comentários não aparecem durante a execução do programa e não têm efeitos no fluxo do programa. O símbolo © é exibido no início da linha com o comentário.

Definir LibPub volcyl(ht,r) =

Prgm

©volcyl(ht,r) => volume do cilindro  À

  Disp “Volume =”, aprox(p ¦ r2 ¦ ht)

©Este é outro comentário.

EndPrgm

À

Comentário que mostra a sintaxe necessária. Como este objeto da biblioteca é público e este comentário é a primeira linha num bloco Func ou Prgm, o comentário aparece no Catálogo como ajuda. Para mais informações, consulte Bibliotecas.

Para inserir um comentário:

1. Posicione o cursor no fim da linha em que pretende inserir um comentário.
2. No menu Actions (Ações), clique em Insert Comment (Inserir Comentário), ou prima Ctrl+T.
3. Escreva o texto do comentário após o símbolo ©.

Verificar sintaxe

O Editor de Programas permite verificar a função ou o programa para a sintaxe correta.

A partir do menu Check Syntax & Store (Verificar Sintaxe e Armazenar), clique em Check Syntax (Verificar Sintaxe).

Se o verificador de sintaxe encontrar algum erro de sintaxe, apresenta uma mensagem de erro e tenta posicionar o cursor junto ao primeiro erro.

Guardar a função ou o programa

Tem de guardar a função ou o programa para o tornar acessível. O Editor de programas verifica automaticamente a sintaxe antes de guardar.

Um asterisco (*) aparece no canto superior esquerdo do Editor de Programas para indicar que a função ou o programa não foi guardado.

A partir do menu Check Syntax & Store (Verificar Sintaxe e Armazenar), clique em Check Syntax & Store (Verificar Sintaxe e Armazenar).

Se o verificador de sintaxe encontrar algum erro de sintaxe, apresenta uma mensagem de erro e tenta posicionar o cursor junto ao primeiro erro.

Se não for localizado nenhum erro de sintaxe, a mensagem “Guardado com sucesso“ aparece na linha de estado no topo do Editor de programas.

Nota: Se a função ou o programa for definido como um objecto da biblioteca, tem também de guardar o documento na pasta da biblioteca indicada e atualizar as bibliotecas para tornar o objeto acessível a outros documentos. Para mais informações, consulte Bibliotecas.